结果:找到"SMT 发光二极管 背贴",相关内容1000条
  • 肖特基二极管能替换稳压二极管吗
  • 肖特基二极管和稳压二极管是两种常用的半导体元件,虽然它们在某些特性上有所相似,但它们的基本功能和用途存在明显差异。肖特基二极管简介肖特基二极管是一种以其低正向电压降和快速切换速度而著称的二极管。这种二极管通常用于电源应用中,如整流器和开关电源,其主要优势是提高整体效率和减少功耗。肖特基二极管的特点是它们的结构允许电子在金属和半导体之间直接穿越,这种“金属-半导体”接触减少了正向电压降并提升了开关速度。稳压二极管简介稳压二极管主要用于电路中的电压调节和过电压保护。它通过在预设电压(即反向击穿电压)达到后稳定电压输出来工作。在超过其击穿电压后,稳压二极管可以稳定地工作在一个较高的电流水平,而不会...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 肖特基,稳压 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-25 09:49:00
  • TVS二极管如何识别判断?
  • TVS二极管是一种常用的过压保护元件,其主要功能是在电路遭受瞬态高压冲击时迅速响应,吸收高能量的冲击波,从而保护电路中的敏感元件不被损坏。正确识别和判断TVS二极管的性能及状态对于保障电子设备的稳定运行至关重要。1.外观识别TVS二极管在外观上与普通二极管相似,但通常标有特定的型号和标志,这些可以在元件的封装上直接找到。常见的封装形式包括DO-41,DO-15,SMC等。用户在识别时需要注意以下几点:型号识别:型号通常包括TVS的电压等级、功率等级等信息,例如“1.5KE400A”表示该TVS二极管的耐压为400V,功率为1500W。品牌标志:知名品牌如Vishay,Littelfuse,S...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-18 10:00:00
  • TVS二极管的优点有哪些?
  • TVS二极管是一种用于保护敏感电路免受电压尖峰和瞬态电压冲击的半导体设备。随着电子设备向高速、小型化、高集成度发展,对其电路的保护要求也越来越高。TVS二极管以其独特的优势,在众多保护元件中脱颖而出,广泛应用于消费电子、汽车电子、通信设备、工业控制等领域。1.快速响应时间TVS二极管的响应时间极快,通常在皮秒级别。当电路遭遇瞬态过电压时,TVS二极管能迅速启动,将过电压限制在安全范围内,有效防止电压尖峰损害敏感元件。这一特性对于现代高速电子设备尤为重要,可以保证设备在面对突发电压冲击时的稳定运行。2.高浪涌能力TVS二极管设计用于吸收高能量的电压浪涌,其浪涌吸收能力远超过传统的二极管。这使得...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-14 09:35:00
  • TVS二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
  • TVS二极管和ESD静电二极管都是常见的保护元件,用于防止电路受到瞬态过电压和静电放电的损害。尽管它们在保护电路方面有相似之处,但两者在工作原理、应用场景以及性能特点上存在显著的区别。1.工作原理TVS二极管瞬态抑制二极管主要用于抑制电路中的瞬态过电压。它在正常工作状态下处于高阻抗状态,当电压超过特定阈值时,它迅速变为低阻抗状态,将过电压引导到地,从而保护被保护设备。这种工作原理使其在雷击、电感耦合、电源抖动等场景下起到非常有效的保护作用。ESD静电二极管ESD静电二极管主要用于防止静电放电对电子元器件的损害。它在正常工作状态下同样处于高阻抗状态,但当受到静电冲击时,它迅速导通,将静电放电的...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS,静电 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-25 09:46:00
  • ​高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路CN5710
  • 概述:CN5710是一款电流调制集成电路,恒定输出电流可达1A,可以用来驱动包括白色发光二极管在内的各类发光二极管。CN5710的LED端电流通过一个外部的电阻设置,电流范围为30mA到1A。芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目。其它功能包括芯片温度调制,芯片使能输入端等。CN5710具有外围元器件少,使用方便,可实现多种模式调光,效率高等优点,非常适合便携式产品的应用。CN5710采用5管脚SOT89封装。特点:工作电压范围:2.8V到6V芯片内部集成有功率晶体管低压差:0.25V@800mALED管脚输出电流可达1A输出电流精度:±5%芯片温度调制功能过流保...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 驱动 集成电路 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-09 15:40:00
  • 开关二极管能用肖特基二极管替换吗?
  • 答:不可以,下面是开关二极管和肖特基二极管的区别。肖特基二极管则是利用金属和半导体面接触产生的势垒(barrier)整流作用,这个接触面称为“金属半导体结”,其全名应为肖特基势垒二极管,简称为肖特基二极管。现有肖特基二极管大多数是用硅(Si)半导体材料制作的。20世纪90年代以来,出现了用砷化镓(GaAs)制作SBD。Si-SBD的特点是:正向压降PN结二极管的UDF低,仅为后者的1/2~1/3;trr约为10ns数量级;适用于低电压(小于50V)的功率电子电路中(当电路电压高于100V以上时,则要选用PIV高的SBD,其正向电阻将增大许多)。肖特基二极管属于大电流、低功耗、超高速半导体整流...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 开关 肖特基 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-07-13 14:12:00
  • 双色发光二极管外形与符号和工作原理
  •   顾名思义,双色发光二极管内部有两个二极管,这两个发光二极管的连接方式有两种:共阴极(两个发光二极管的负极连在一起)、共阳极(两个发光二极管的正极连在一起)。  双色发光二极管外形与符号  双色发光二极管可以发出多种颜色的光线。双色发光二极管有两引脚和三引脚之分,常MAX1617AMEE见的双色发光二极管实物外形如图8-5(a)所示,图8-5(b)为双色发光二极管的电路符号。  双色发光二极管工作原理  双色发光二极管是将两种颜色的发光二极管制作封装在一起构成的,常见的有红绿双色发光二极管。双色发光二极管内部两个二极管的连接方式有两种:一是共阳或共阴形式(即正极或负极连接成公共端),二是正...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 双色 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-28 15:14:00
  • 紫外发光二极管的结构和技术特点
  •   紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(LED)。紫外光通常是用作识别钞票是否伪造,一些紫外发光二极管照明物在夜总会和派对上很受欢迎,它们被用来使荧光物质发出更亮的光。  紫外发光二极管的结构  它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。  发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-23 15:04:00
  • 这种可以背贴的发光二极管,嘉利创的SMT是如何贴呢?
  • SMT四期可贴元器件列表里有一个LED:25-21/T1D-AP2R1HY/2A编带(C83915)这个元件既可以正面贴,也可以反面贴。请问下嘉利创的SMT是支持的正面贴还是反面贴?如果都支持的话,下单时如何告知工作人员如何贴呢?
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 发帖人:cqys 发帖时间:2019-04-14 01:09:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: